This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614707/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVM

客户获得了ADC12DJ3200EVM +TSW14J57EVM ,并且有以下问题:

我正在测试ADC EVB,我看到的性能有一些问题。

输入是两个音调信号1.7G和2.3G采样(6G)。

我看到ADC输出的音频功率差异约为14dB (这些音频相似,并在频谱分析仪中进行了测试)

也许我没有正确配置ADC或FFT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    您能否发送HSDC Pro结果的屏幕截图?  此外,如果您可以将数据另存为csv文件(HSDC Pro位于文件下,另存为CSV)并发送,我们也可以查看它。

    您是否尝试过其他频率,以查看是否仅在FS/4周围发生这种情况?

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS12DJ3200.docxHelloKen

    谢谢。

    请参阅随附的文件,现在我的音频之间有3-2 dB的差异(我可能校准效果更好),无论中心频率如何(我更改了采样频率和音频)。

    我有一个关于交错正的问题,是否可以避免? 如何实现?

    此外,校准中还有一个选项可选择要校准哪一个FG ADC,它的重要性是什么?

    是否应手动更改增益和偏移(在校准页右侧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli,

    我无法解决特定设备问题。  我们可能需要等待几天,直到负责此设备的应用程序工程师能够响应。

    对于音调振幅,它们是否因捕获而异,还是相当静态?  您是否尝试使用单声调来验证输入路径的预期振幅响应?

    我还将尝试在实验室中查看此ADC EVM。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获之间的音调没有变化。
    我做了一个音调测试,首先是1.7G,然后是2.3G,差约为0.4dB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    任何新闻/更新?

    B.此致

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli,

    我们在实验室中进行了设置,今天晚些时候应该能够在硬件上了解这一点。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    我们复制了您的双音测试,并在HSDC Pro中测量输入信号,然后使用频谱分析仪进行验证。 两个输入信号显示的差值均小于1 dB,如下所示。

    请验证输入信号。

    此致,

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jalen

    可能 会记下逐步设置配置,此处客户有3 dB,因此可能是 他们 的EVB性能,或者更有可能是一些错误的配置。

    B.此致

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请尽量尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我们应该使用WebEx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli,

    3 dB的可能原因可能是您正在使用的组合器或分离器。 您是否在将两个信号合并之前对其进行过滤? 您可能需要使用频谱分析仪验证组合信号的输出,以查看这是否是3 db问题的来源。

    另外,您使用的主板版本是什么?

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下我收到的反馈:

    我不过滤信号,这些信号是信号发生器的输出,所以它们是干净的。 我只是把它们组合在一起。

    当然,我使用频谱分析仪测量了两个调谐输出,并验证它们几乎相同。

    下面是EVM的图片。

    我们能否获得EVM的逐步配置要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eli

    即使是高质量的信号发生器(很少有例外)也会在正在生成的基本频率谐波时具有显著的输出功率。 因此,必须在信号发生器输出和ADC EVM模拟信号输入之间的路径中具有带通或低通滤波器。

    在执行正常动态性能,IMD3和类似测量时,我们的所有实验室测量都使用带通或低通滤波器。

    请在信号路径中使用适当的过滤器重复测试。 有关要使用的滤波器类型以及如何连接输入信号的详细信息,请参阅ADC12DJ3200EVM用户指南的第2.2 节和图3-1。

    此致,

    Jim B