This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:有关DAC39J84的Link1的配置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618743/dac39j84-configruation-about-the-link1-of-dac39j84

部件号:DAC39J84

将通道映射到DAC39J84的链接1时出现一些问题。 当我将所有通道映射到link0时,dac39j84可以正常运行。 但当我将所有通道映射到link1时,没有输出。 与映射到link0的配置相比,我只是按照寄存器的配置进行更改。 config100-congfig101中没有反映错误。 同步始终较高。 我可以捕获从高到低,然后从低到高的同步过程。

配置73:0x0000 至0x5555。

配置92:0x0006至0x0060。

配置97: 0x0001至0x0002。

志鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhipeng,

    我们正在对此进行调查,并将很快回复给您。

    -克洛伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日鹏

    如果您只使用1个链接,请使用链接0,为什么您要选择链接1?

    此致,

    Jim