This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5553:用于ADC的抗锯齿滤波器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS5560, LMH6552, ADS5553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617387/ads5553-anti-aliasing-filter-for-an-adc

部件号:ADS5553
主题中讨论的其他部件:TINA-TIADS5560LMH6552

你好

我有一个AD5553 ADC。 我没有任何抗锯齿滤波器,所以我需要在AD5553的输入处放置一个一阶RC滤波器。

我研究了下面的文档来设计反锯齿过滤器。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件-files/73/Microsoft 8468.4478.PA_2D00_001--Optimize_5F00_SAR_5F00_converter_5F00_design-REV-b.pdf

但我无法计算AD5553的t_ACQ (采集时间)。

采样速率为65MHz,而在另一侧,I应具有第一个Nyquist区域(直流至32.5MHz)。

如何计算R和C的量? 从上面的文档中我知道我应该了解稳定时间和其他参数。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们现在正在研究这一问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    这是一个传统的Burr Brown部件,我们唯一可用的信息是数据表。 有关过滤器设计的信息;请参阅所附文档是否有帮助。 我还建议使用过滤器设计工具,指定过滤器的类型和感兴趣的带宽。 然后,您可以订购ADS5553EVM并使用实际组件进行测试。您还可以使用TI的TINA-TI软件下载进行仿真。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC-theory.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC理论良好

    但是...

    ADS5560数据表的第46页非常有用,因为我使用的是LMH6552。 ADS5560是80MSPS,因此设计人员采用40MHz带宽的抗锯齿滤波器。 (第39页末尾):

    在第28页的另一面,我们看到:我们可以考虑Rin和Cin大约是10K和7pF。

    但我认为,对于更简单的ADC,我可以在ADC的输入处放置一个具有FS/2切断频率的一阶RC。

    你有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    我建议您先进行模拟,然后再使用评估硬件进行尝试。 我还将此帖子转发给了我们的放大器团队,他们对滤波器设计非常了解。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以使用简单的RC作为LMH6552和ADS5553之间的抗锯齿滤波器。 但是,简单的RC不会提供超出FS/2 Nyquist频段的陡坡滚降,因此会影响系统的性能,造成噪音和发芽。 相反,我建议使用修改后的32.5MHz截止值来保持下面显示的滤波器配置。  您始终可以在实施后调整基准上的值,以获得平带响应。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得注意的是:
    1-当我有过样时,不会发生别名。例如,当我有1MHz信号并且采样频率为10MHz时,不会发生别名。这里OV=5。 (第一个Nyquist区域为2MHz,因此OV=FS/Nyquist)
    即使过采样也能改善SNR和其他参数。
    2-我的应用是基带,这意味着输入信号低于50MHz。
    3- FDA输出的RFI滤波器可消除高频噪声。在此类应用中,我们可以使用fc=80MHz或更高频率的RFI滤波器。具体取决于应用。
    4-最好在放大器级之前使用LPF来限制噪音。
    以下文档提供了非常丰富的信息:
    www.analogue.com/.../wideband-adc-design-considerations-2.html
    cds.linear.com/.../dn1031.pdf

    此致