This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:偏移和增益漂移规格

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618804/ads1220-offset-and-gain-drift-specs

部件号:ADS1220

尊敬的专家(Bob):

关于ADS1220偏移和增益漂移规格的一些问题。

输入偏移电压:   单端输入是否为±4uV,这意味着差动输入的偏移为±8uV?

偏移漂移:         是否每一个输入都可以漂移0.25uV/C? 如果温度变化为10C,这意味着单端通道漂移2.5uV和差分通道漂移5uV?

偏移匹配:         典型值为±20uV。 如果单通道的典型偏移值为±4uV,为什么会这么高?

参考电压长期漂移:      您是否可以预期长期漂移是线性的? 如果1000小时后为110ppm,2000小时后是否为220ppm?

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juha,

    我将尝试 解释ADS1220偏移数据表第7页的电气特性表中的信息。  对于偏移,有PGA禁用和PGA启用的偏移数字(PGA启用的2组数据 ,其中增益的最小/最大规格为1,增益2-128的典型规格为),这些数字表示差分输入。  即使在禁用PGA的单端情况下,ADS1220也将始终进行差分测量(唯一的区别是全刻度范围缩小到1/2或仅为正全刻度)。  所有情况下的典型偏移量为+/- 4uV,但是偏移量可能高达+/- 30 uv (室温下)。

    对于偏移漂移,规格中再次有3行。  一个是PGA禁用案例,PGA启用案例有两行。  启用PGA后,一种规格显示高达85°C,另一种规格显示 ADS1220的整个工作温度范围。  请注意,在85°C及以下温度下,偏移漂移的典型值要小得多。  如果温度范围较高,则错误将增加,主要原因是晶体管泄漏。  请记住,所有测量都是以不同方式进行的,因此 单端测量没有差异。  差异与PGA配置和偏移漂移的温度有关。

    偏移匹配规范比较了ADS1220上的各种输入组合。  根据平均值,设备上通常可能出现+/- 4uV偏移,但考虑 到所有组合,差异的传播可能会发现异常值。  离群值的分布通常为+/- 20uV。

    为了进一步研究偏移行为,我建议查看ADS1220数据表第10页上的图3和图4。

    在设备运行的前100小时内,参考偏移量最大。  之后会有一些上下移动(不是线性的),但相对平坦。  即使 在最初的1000小时后,我也不会看到总换档比  初始参考电压的典型110ppm更高。  

    此致,

    Bob B