This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:TVP5150

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614718/tvp5150-tvp5150

部件号:TVP5150

尊敬的先生:

我们要求将1英寸2英寸LCD接口连接到PAL输入。

我们找到了具有8位数据或16位数据输入的LCD。

请告诉我们可以将TVP5150输出连接到LCD吗?

您可以建议 哪些机构可以为我们提供解决方案?

您有任何用于TVP5150的EVM。”

此致

Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVP5150将对模拟PAL或NTSC视频进行数字化处理,并输出相应的ITU656数字流。 如果液晶屏可以直接接受ITU656视频,则您可以使用它。 有关支持的输入格式的详细信息,请与液晶屏制造商联系。

    但总的来说,我怀疑您是否可以直接连接到LCD,因为大多数LCD显示屏都接受逐行视频格式,但PAL/NTSC是隔行扫描的。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    需要借助芯片TVP5150进行设计和开发。

    您能否提供相同的原理图和设计文件? 以及安排样品?

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,数据表中提供的只是可用的内容。

    巴西,

    Steve