This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找低噪声,低功耗,3通道(差分) ADC建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S06, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618909/looking-for-low-noise-low-power-3ch-differential-adc-recommendation

线程中讨论的其他部件:ADS1220ADS124S06ADS131A04

您好,

我正在为一个项目寻找ADC建议,在该项目中,有必要使用应变计测量应用于固定物体的各种平面力,并参考其安装点。

系统要求如下:

  • 来自半轮石桥的3路差分通道输入
  • 电池供电,需要低功耗模式,因为它不会一直处于活动状态。
  • 物体重量偏移量大(最高80 kg)
  • 无需超快(100 kSPS就可以了)
  • 良好的噪声抑制
  • 如果可能,请尽量减少外部组件
  • 串行接口
  • 理想情况下< 5美元@1000
  • 电源电压灵活,但理想情况下为3.3 - 5V

在产品搜索中,我一直很难找到零件,因为一些ADC会将其输入编号列为单端,而有些则列为差分。 我认为ADS1220是一个很好的候选产品,直到我意识到如果您使用它们,它只有4个输入。 在实现这一目标之前,我通读了参考设计“1g Resolution over 15 kg Range Sub-100nVpp Noise Front-End Reference Design”,它仍然很有用。

是否有人会就合适的零部件提出建议?

谢谢!

 Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:

    我现在能想到的最合适的ADC是ADS124S06。
    除了一些RC滤波器,测量3个Wheatstone桥也不需要外部组件。

    但是,ADS124S06远远不能满足100kSPS的数据速率要求。 最大数据速率为4kSPS。
    市场上没有专门的桥接测量ADC可以测量这种速度。 此外,在这些高数据速率下找到功耗低的 Δ-Σ ADC也是一项挑战。

    如果您确实需要高数据速率,则可以选择将ADS131A04与外部INA一起使用。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐,我将进一步阅读。

    我在要求的采样速度方面犯了一个错误,我指的是100 SPS,所以4 kSPS就足够了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:

    在这种情况下,ADS124S06应该是最佳选择。

    此致,