This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953模拟输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618539/ads7953-ads7953-analog-input

部件号:ADS7953

大家好,

我的客户使用ADS7953来监控电源。 它们的原理图如下所示,您可以发现它们监控许多电源。 当他们删除电阻器R1538时,他们使用示波器 测试电压为0.59V,但他们使用SPI读取电压,电压为0.82V。 我已与客户反复核实,他们的调查结果正常。

1.我知道我们不能使模拟输入浮点,但为什么电压不同? (0.59V VS 0.82V)您能帮您解释一下吗?

2.对于0.9V电源,华为的阈值电压为0.72V,当我们的部件监控电压低于0.72V时,系统认为这种电源是异常的,但当我们删除电阻时,就会发现没有0.9V电源, 但我们的部分读取的电压为0.82V,高于其阈值电压,因此他们的系统无法检测到这种异常的电源。 您是否有任何解决此问题的建议?

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    我们正在调查您的请求,并将尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    卸下R1538时,ADC输入处于浮动状态。 电容器C821上的合力电压可能是多路复用器泄漏造成的。

    如果任何客户用例要求ADC输入为浮动,IW Ould建议在 ADC输入端放置高值下拉电阻器。

    当ADS7953输入处于浮动状态时,我建议您 将 电阻器(330k或更大)与 C821并联,并测量ADC输入处的电压。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet