This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:SCLK占空比

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618180/adc128s052-sclk-duty-cycle

部件号:ADC128S052

大家好,

根据数据表,SCLK占空比需要在40 % 和60 % 之间。
如果SPI连接到8位UC,则8个时钟后将暂停,如下所示:

是否允许这样做?ADC是否能可靠地工作?

谢谢,此致,

汉斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯,

    SCLK用于访问设备中的数据以及转换过程的时钟源。 8位传输之间的暂停会增加总转换时间,因此最好尽可能地将此时间保持在最小。 请参阅下面的ADC128S052串行定时。

    tconvert是转换时间= 13SCLK周期(最大)。

    为了达到规定的性能,DS建议最小时钟频率为3.2MHz,因此最大转换时间(13SCLKS)约为4US。 超过此样品和保持电容器的下垂,可能会降低转换结果。 注:该器件的最小工作频率可达0.8MHz SCLK,因此最大转换时间为13 x 1.25 =16.25us。

    在您的情况下,总转换时间是串行时钟频率和8位传输之间的暂停时间的函数。 确保总转换时间在上述限制范围内。

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi,
    因此,如果我使用2 x 3.2MHz = 6.4MHz SCLK,结果为2µs,那么我可以在这两个之间有一个2µs的暂停? 请确认我理解正确。
    但是,我们违反了最大占空比...

    谢谢,此致,
    汉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>>因此,如果我使用2 x 3.2MHz = 6.4MHz SCLK,结果为2µs,那么我可以在这两个之间有一个2µs暂停?

    是,限制为2us或更少,因此总转换时间规格为4US或更少。

    >>>但我们违反了最大占空比...

    这方面有两种规格(请参阅下面的DS代码片段)  

    我了解最低SCLK高/低时间规格非常重要,需要满足DIN/DOUT设置和保持时间规格。 请参阅DS的6.7 部分。 40 60 % 的SCLK占空比主要用作指定SCLK高时间/低时间规格的替代方法。

    对于SCLK =6.4MHz, 您应满足62.5ns的最小Tch和TCL。 这可确保DIN/DOUT传输无问题。  

    谢谢!

    Vishy