This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:通过USB?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618699/pga450q1evm-controlling-multiple-boards-through-usb

部件号:PGA450Q1EVM
线程中讨论的其他部件:PGA450-Q1PGA460

您好,

是否可以通过一台计算机上的USB控制多个主板? 我想同时运行两个GUI并监控两个传感器的读数。

谢谢!

Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geoffrey,

    遗憾的是,在一台计算机上只能运行一个USB Tiger接口板实例。

    但是,如果您在UART或LIN模式中利用设备地址,则可以监控多个PGA450-Q1设备的活动。 您还可以使用PGA450Q1EVM-S (或同等解决方案)将UART或LIN引脚连接到全尺寸EVM总线。

    如果您要特别使用GUI,则需要将SPI的芯片选择路由到感兴趣的设备/传感器,因为大多数GUI接口都使用SPI接口。

    您知道我们最新一代的PGA460设备吗? 与PGA450相比,该设备提供了许多改进。 我强烈推荐PGA460的新设计。