This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:DAC34SH84和FMC-DAC适配器之间的物理连接

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618580/dac34sh84evm-physical-connection-between-dac34sh84-and-fmc-dac-adapter

部件号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC34SH84FMC-DAC适配器

Hej,

DAC34SH84的物理连接是否存在相同的问题?  黄色锁定部件不适合适配器的两个孔。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长,

    此适配器已修订为包括锁定型连接器(版本D)。 您似乎有一个Rev C电路板。 您可以剪断DAC板连接器的卡舌,也可以向我发送您的地址和电话号码,我们可以向您发送Rev D适配器板。 仅供参考,如果您不在美国,配送可能需要几周时间。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hej,
    我有FMC-DAC适配器Rev D和DAC34SH84 Rev D。这意味着它们应该匹配,但它们不匹配。
    我的地址:Long Hoang Duc
    LGH 1001,81A Flogstavagen Uppsala Sweden
    邮编:7.5272万
    +46.7201万87886</s>8.7886万
    我能否取下锁定部件?