This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8405:ADS8405电源定序和去耦

Guru**** 2503505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614941/ads8405-ads8405-power-sequencing-and-decoupling

部件号:ADS8405

1.由于有两个电源(VA和VDB),对ADS8405的电源顺序是否有任何要求? 我在数据表中找不到任何有关该数据的信息。

2.即使我使用连接到REFIN的外部Vref,还是可以将电容器放置在REFOUT引脚上,或者我应该将其卸下(带有可选件的双版本板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christophe:


    1.我联系了设计团队,以便更好地了解VA和VBD的功率顺序是否需要与特定顺序匹配。 收到答复后,我将与您跟进。

    2. ADS8405数据表的第18页显示了使用外部参考(图31)或使用内部参考(图32)的典型设置。 在这两种选择中,应安装参考电容器,并应非常靠近布局中的ADC。


    谢谢!
    Reed Kaczmarek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christophe
     
    如果使用外部参考,则无需将电容器置于REFOUT上,REFOUT可保持未连接。 如果您愿意,您可以在引脚REFOUT和REFIN之间放置一个未填充的0欧姆电阻器,以便使用内部参考。 如果使用内部参考,您还需要断开外部参考设备。  
     
     
    此致
    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christophe:

    我从我们的设计团队那里听到了有关功率定序的信息,您应该确保VA在VBD之前启动。 这将使您在+VA至+VBD的绝对最大额定值范围内为-0.3V至2.55V (如数据表第2页所示)。

    谢谢!
    Reed Kaczmarek