This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 向我介绍一种设备,该设备可以替换用于监控输入电源的LTC2305

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618458/introduce-to-me-a-device-which-can-replace-ltc2305-using-for-monitor-the-input-power

在“线程:ADS1015”中讨论的其他部件

现在在我的设计中,我使用ltc2305和两个通道 来监控输入功率 24V和另一个5V电源,原理图中的   设备应该比LTC2305更便宜,有人能回复m吗 是否及时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户497.3896万,

    如果您愿意使用 Δ-Σ ADC而不是SAR ADC,那么您可能需要将我们的ADS1015视为一个潜在的选项。
    请告诉我您的想法。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能看到任何演示原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该原理图与您在上面所示的原理图几乎相同。
    主要区别是您无法连接外部电压参考。 您必须使用ADS1015的内部参考。

    此致,