This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0738万:参考原理图

Guru**** 2563010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618047/adc10738-ref-schematic

部件号:ADC1.0738万

您好,

请您帮忙分享ADC1.0738万示意图吗? 谢谢!

此致

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    数据表中有一些通用用法示意图。  请参见图40,41和44。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    感谢您的回复!

    为确保客户示意图正常工作,请帮助查看随附的ADC1.0738万示意图。 谢谢!

    16输入为4-20mA电流,通过电阻器转换为电压。 输出连接到处理器,处理器可以处理3.3V LVCMOS信号。 另外,AGND/DGND/GND也连接在一起。

    e2e.ti.com/.../adc1.0738万.pdf

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    该哨所没有附带示意图。  

    您提到有16个输入。  由于ADC1.0738万只有8个输入,您是否正在使用两个设备?  由于您将此连接到使用3.3V信号的设备,处理器是否可以将其输入过驱动?  如果数字电源设置为4.5V (最小值),则数据输出偏高将为4.5V。  将所有地面连接在一起是可以的。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike

    感谢您的反馈! 我会通过电子邮件将该示意图发送给您。
    此致
    David