This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:在CS下降沿采样

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618167/ads8638-sampling-at-cs-falling-edge

部件号:ADS8638

您好,

在数据表中,采样从CS下降沿开始。

在自动模式下,如果在DIN中CS持续处于低电平状态而没有断电命令,并且传递了1个数据帧,ADS8638是否不起作用?

或者ADS8638是连续采样,而输出正在发送数据?

如果没有CS下降边缘,ADS8638能否连续采样?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我需要用硬件测试此问题以确认我的答案,这需要几天时间。
    但我坚信,如果CS保持在较低水平且给出正确的SCLK脉冲,设备将显示相同的数据(不断地),直到出现新的CS下降边缘。 因此,您的第一张图像将正确无误,所有数据都将重复输出。

    关于您的最后一个问题:"如果没有CS下降边缘,ADS8638能否连续采样?"
    如果没有CS下降趋势,就不会有新的对话。