This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:低采样率时的电流消耗

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618389/ads7042-current-consumption-at-low-sampling-rate

部件号:ADS7042

大家好,

在25kHz左右采样时,我们是否有此设备的电流消耗数据?

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchell:

    我通过此器件采样收集了1kSPS,10kSPS,100kSPS,500kSPS和1MSPS的电流消耗数据。

    功率在采样速率范围内线性扩展。 我为AVDD电流收集的值如下:

    我没有收集25kSPS的数据,但按照此设备的功率调节曲线,AVDD电流应接近5.5uA。

    另一个要记住的电流是DVDD电流。 DVDD电流是DVDD电压,SDO跟踪电容和SDO线路转换频率的函数。  

    I_DVDD= C∗V∗f

    • C是SDO线路的负载电容
    • V是数字电源电压
    • F 是SDO输出上的转换频率  

    如果您有任何后续问题,请告诉我。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Reed!