This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12-16通道ADC

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7952, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618179/12-16-channel-adc

线程中讨论的其他部件:ADS7953ADS7952ADS1158

您好,

      我们是否建议12-16通道ADC以满足以下客户电压? 解决方案并不重要。 谢谢你。  

        

0.6V,1.2V。 0.8V,12V,3.3V,1.5V

 

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick

    请看ADS7952/ADS7953器7953器件。 这些是12/16通道,12位,1MSPS ADC。 它可满足您所要求的大多数输入电压范围(12V除外)。对于超过5V输入范围的任何内容,您可以在ADS7953的输入处使用电阻分压器缩放

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,


    另一种可能是ADS1158。 此ADC是一个16位器件,其前面有一个多路复用器,可根据通用输入进行16次测量。 与Abhijeet提到的器件一样,任何超过5V输入范围的器件都需要某种分压器才能进入器件的输入范围。


    吴若瑟