This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332EVM:通道选择和数据采集

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618108/ads8332evm-channel-selection-and-data-acquistion

部件号:ADS8332EVM

您好,

我想知道我的ADS8332代码是否可以接收一些输入。

到目前为止,我已经完成了基本任务。 我可以初始化CFR寄存器,我可以很好地读回CFR寄存器。 但是,当我更改ADC通道并读回数据时,会出现一些困难。

我首先在CFR寄存器中将位11设置为零以启用手动通道选择,然后调用通道更改功能将新通道写入ADS8332。 伪代码约为:(1)写入CFR并使用0b1110-0101-1111-1111初0101初始1111始化1111化CFR,(2)调用信道更改函数并在SPI中将位15:0交换为0x0000以选择信道零, (3)在SPI中发送0xd0万以3字节(包括标记位)的形式回读数据,并期望第三字节返回通道标记位,(4)位移动第三字节>>4以使标记位位于正确位置。

但是,在这三个字节中,我得到了一个突发,如0fe0,ffe0等,并且没有可识别的通道编号。

对于分配信道和读取数据,您有什么建议吗?

谢谢,此致,

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为这是关于这个问题

    e2e.ti.com/.../61.6944万

    我正在汇集一些意见,我们可以在这里进行更多的讨论。 如果这是其他问题,请告诉我。

    谢谢!
    Vishy