This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:射频变压器

Guru**** 2872600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617942/ads6125-rf-transformers

部件号:ADS6125

在ADS6125数据表中,建议使用变压器WBC1-1,在ADS6125 EVM中,建议使用TC1-4W。 我应该选择哪一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于您的意愿。 没有任何变压器能够满足每个人的要求。  提到的这两个变压器不是建议的解决办法,而是可能的解决办法。  市场上有许多不同的变压器可供选择。  每个变压器的数据表上都有 一个最小和最大的带频,通常在-3dB点测量。  也可能有频率上的振幅和相位平衡的规格。  最后是从初级到次级的阻抗比。   1:1阻抗比变压器不会通过它获得电压增益,如提及的WBC1-1。   具有1:4阻抗比的变压器(如TC4-1W)通过变压器的电压增益为2 (如果这对您的应用有价值)。    TC4-1W的-3dB过带额定频率为3MHz至800MHz。  对比后,WBC1-1TL的额定功率为0.25MHz至750MHz。  这完全取决于您需要什么以及什么最适合您的应用程序。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!