This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:连接至4线PT100 RTD

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617941/ads124s08-connecting-to-4-wire-pt100-rtd

部件号:ADS124S08
主题中讨论的其他部件: ADS1248, ADS1220

大家好,

我的客户正在设计多个RTD,并将使用4线连接PT100。 我们是否有4线连接的参考设计和计算? 在单个ADS124S08中连接的RTD的最大数量是多少? (他们需要9个通道,因此将使用2或3个IC)。

在我们的数据表中,它仅显示3线连接和计算。

参考TIDA491,它使用的是ADS1248。 4线连接(和计算)是否将用于ADS124S08?

我对传感器烧坏检测也有点困惑。 我们如何在RTD应用程序中实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sai,

    ADS1220数据表包含有关2-3-4线RTD测量的部分。 (第56页上的4线RTD)

    图中显示了4个RTD的电路的基本外观,但我建议您遵循数据表的设计提示。

    如您所见,每个RTD都可连接到3个通道。 1个通道用于强制来自IDAC的电流,2个通道用于差分信号。 ADS124S08的RTD最大数量为4。

    我们不使用内部参考,而是使用相同的电流生成VREF,以补偿IDAC的噪声和波纹。

    该代码表示V_DIFF与VREF之间的关系,这是因为电流与R_RTD与R_BIAS相同。

    计算:

    代码/2^24= VRDT /(2* VREF)
    CODE/2^24 =(IDAC * RRTD)/(2 * IDAC * RREF)
    CODE/2^24= RRTD /(2 * RREF)

    RRTD = RREF * Code/2^23