This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:I2C地址A1/A0状态(如果使这两个引脚刚刚打开)

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617892/adc128d818-i2c-address-a1-a0-status-if-make-these-two-pins-just-open

部件号:ADC128D818

鹿

如果只是让这两个引脚在没有任何连接的情况下打开,那么这里只想与产品线检查I2C地址A1/A0 (ADC128D818的PIN8/PIN7)状态?

请帮助检查ADC128D818内部的这两个引脚是否有任何微弱的下拉或上拉?

在没有任何连接的情况下,这两个引脚是否在打开过程中固定H或L?


谢谢。

此致

常春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    ADC128D818中A0和A1引脚的结构如数据表第4页所示。 从第17页开始,8.5 .1.1 (和表2)部分介绍了地址针脚的配置方式。 图38和图39中还有提供灵活选项的示例。 如果要设置特定地址,您应该向上或向下拉引脚,或使用电阻分压器设置中电压。 建议不要让A0和A1引脚浮动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的回复。  

    是的,我知道如何通过数据表进行配置。  

    询问此问题的主要原因是客户在I2C地址配置上犯了错误,而只是保持打开状态。 建议客户在下一版本中修改PCB。  

    但我正在考虑,如果根据内部IC设计保持A1/A0打开状态,状态可能是修复H还是L,这样他们就可以通过系统级调试来进行软件开发。仅用于调试。

    如果在这种情况下没有修复状态,我会让客户在主板上添加飞阻以配置正确的地址。谢谢。

    此致

    常春  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    ADC128D818进行内部电源复位时,地址行被'锁定'。 如果A0/A1上没有固定电压电平,您将无法保证每次开机时都将相同的I2C地址锁定到设备中。 ADC128D818中没有'fixed'默认地址。