This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK:通过信号发生器的外部测试信号

Guru**** 2563020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617935/ads1299eegfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk-external-test-signal-via-signal-generator

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

我可以通过ECG模拟器获得外部测试信号。

但我不知道如何通过信号发生器测试外部信号。

顺便说一下,我收到的信号有一些噪音,如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的提问。

    对于连接到输入的任何外部信号源,无论是ECG模拟器还是简单的函数发生器,ADS1299器件的设置都将相对相同。 您的问题到底是什么?

    电源线的50Hz / 60Hz干扰是这些应用中非常常见的问题。 您可以在这个论坛上找到大量关于如何减轻其影响的讨论。

    此致,