主题中讨论的其他部件: ADC12DJ3200
您好,
我正在将ADC12DJ3200EVM与TSW14J57配合使用。 我正在按照用户指南SLAU701中的说明进行操作。 我按照3.10 1到3.10 3中的详细说明设置ADC。 然后转到STEP 3.11 和3.12。 我正在为ADC评估板的VINA输入(J2)提供一个0dBm的过滤1.91GHz信号。 我看到噪音地板升高了。 请问您能告诉我我可能做错了什么吗? 谢谢。 请参见下图:
无输入:
带1.91GHz输入
谢谢
杰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在将ADC12DJ3200EVM与TSW14J57配合使用。 我正在按照用户指南SLAU701中的说明进行操作。 我按照3.10 1到3.10 3中的详细说明设置ADC。 然后转到STEP 3.11 和3.12。 我正在为ADC评估板的VINA输入(J2)提供一个0dBm的过滤1.91GHz信号。 我看到噪音地板升高了。 请问您能告诉我我可能做错了什么吗? 谢谢。 请参见下图:
无输入:
带1.91GHz输入
谢谢
杰
您好,Jay:
我希望您尝试以下几种方法。
此致,
Neeraj Gill
您好,Umesh
版本E3板与高速数据转换器Pro提供的标准TSW14J57设置不兼容100 %。 这些设置适用于Production Rev A板。
由于ADC12DJ3200和ADC12DJ3200EVM发布之前的一些物流问题,某些Rev E3板已成功纳入经销商库存。 这些应替换为Rev A主板。
如果您是通过经销商获得您的主板,我建议您发起退货并让他们提供一块替换主板,首先确认他们发送的新主板是A版
如果您有时间紧张,需要让当前主板立即工作,我可以创建并提供更新的配置文件,以启用您正在使用的JMODE。 支持JMODE0和JMODE2的文件是否足以支持当前的测试?
此致,
Jim B