This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8321:采样交换器恢复

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616582/ads8321-sample-switch-reistance

部件号:ADS8321

ADS8321中的电阻开关示例是什么?  Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    我已经联系了设计团队以解决这个问题。 我将在收到回复后发布答案。

    谢谢!
    簧片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Reed!!  此外,您能否确认–此部件的样本开关仅在(a)/CS线变低和(b)启动DCLOCK火车后关闭? 那么,采样时间窗口是固定的DCLOCK周期数吗? (参考数据表中的表I和图6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于ADS8321,有一个“tSMPL”,在CS变低后,采样开关关闭,以使4.5 达到5 DCLOCK周期。

    为了直接回答您的问题,采样开关仅在4.5 至5 DCLOCK循环时关闭。 您的采样时间是DCLOCK周期的固定窗口。

    此外,设计团队已开始研究您关于交换机的RON问题。

     

    谢谢!

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我收到了设计团队关于ADS8321开关接通电阻的回答。 IN+和IN-的Ron通常为50欧姆。 电阻将随输入电压和温度而略有变化。 设计团队进行了温度扫描(-40C至85C)和输入电压扫描(0V至5V)- Ron将介于32.5 欧姆和73.0 欧姆之间。

    如果您需要基于输入电压和温度的特定电阻,请告诉我。

    谢谢!

    簧片