This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:日期率问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617830/tsw14j56evm-date-rate-question

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: TSW38J84EVM

大家好,我正在将tsw14j56EVM与tsw38j84EVM一起使用。 我尝试在csv文件中使用自己的数据并将其发送到模式生成器。 我有一个填充csv文件的MATLAB脚本,我还将此文件加载到高速数据转换器Pro GUI中。 我的问题是GUI上的数据速率设置是否需要与信号频率匹配? 软件提供的测试文件似乎就是这样。 我遵循了tsw38j84手册中描述的测试设置步骤,但似乎发送不正确。 注意: 我使用了提供的测试文件并获得了预期结果。 我在数据中看到的唯一问题是数据速率。 我不确定如何使其与所需内容相匹配? 我将包含我拥有的代码以及GUI中的图片,感谢您的帮助。

全部清除%清除工作区
qpskMod = comm.QPSKModulator ('BitInput',true);%create a QPSK modulator object
NumBits = 57.6万;%要处理的位数
qpskDemod = comm.QPSKDemodator('BitOutput',true);%create a QPSK解调器对象
D = fdesign.bandpass ('N,FP1,FP2,AP',1.22100105亿 ,0.5 ,1000);
hd =设计(d);
%fvtool (HD)
RNG默认%使用默认随机数生成器
datain = Randi ([01],numBits,1);%生成二进制数据的矢量
dataMod =qpskMod(datain);使用QPSK调制二进制数据
d=round (dataMod,3,'decimals');
d=d*1000;
txSignal =过滤器(hd,d);
iDATA =实(TxSignal);
Qdata=imag(txSignal);
copyi=round (iDATA* 10.5);
copyQ=round (Qdata* 10.5);
csvwrite ('IQ3data.csv',[copyI copyQ copyQ]);%write到csv文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon,

    数据速率是HSDC PRO,是在DAC插值阶段之前进入DAC的“基带”数据速率。 如果DAC以1GSPS采样,并使用4路内插,则进入DAC的基带的数据速率为250MSPS。

    数据速率与芯片速率(或QAM速率)不同。 如果您的QAM切换为5Mcps,则需要将(Matlab中)内插50倍,以获得250MSPS的数据速率。 然后,您可以将其以250MSPS的速率输入DAC以进行进一步的DAC内插

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的响应,我不熟悉QAM调制的哪一部分表示您提到的切换速率。您能否给我一行代码来执行插值,甚至指出它是哪一部分。 此外,从TSW38j84 GUI,它只接受245.76MSPS等值。 这是否会导致问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dillon,

    任何类型的QAM都将具有芯片速率,AKA符号速率。 它是符号更新的频率(从星座的一侧到另一侧)。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是我如何在我的代码中进行内插,我在网上找不到任何东西。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dillon,
    您必须对您的项目进行一些调查。 MATLAB在其DSP工具箱中提供了标准内插功能。

    -Kang