This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK帮助

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617593/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-help

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件

您好! 我是一名本科生,我想用 ADS1299EEGFE-PDK设计一个由大脑控制的机器人臂。

但在手动操作中,它表示此设备不支持实时数据处理。

请告诉我,我可以 使用此开发模块来完成我的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Narendra:

    感谢您对我们的ADS1299的关注!

    遗憾的是,我们的EVM不能用作开发模块。 目的是让客户能够评估设备的性能和功能。 我们期望您在设计自己的系统时可以使用此EVM作为参考。 这就是我们限制您使用我们的软件收集积分的原因。

    如果您对ADS1299或ADS1299EEGFE-PDK有任何疑问,我们很乐意在单独的线程中回答。

    祝您的项目顺利!