This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:此IC在10小时内的电流消耗

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617811/ads1299-current-consumption-of-this-ic-over-a-period-of-10-hours

部件号:ADS1299

我想知道此IC的电流消耗(转换过程中),因为我将运行模块10小时,以便能够适当计算电池消耗。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abhinandan,

    请阅读设备数据表中的电气特性。 我们已为使用外部CLK和关闭偏置放大器的正常模式指定了模拟和数字电流消耗。 启用内部CLK和偏置放大器将消耗更多的电流,但您必须自己确定其特性,以近似估计额外的电流消耗。

    此致,