This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002问题。 TVP7002不工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617324/tvp7002-problem-with-tvp7002-tvp7002-not-working

部件号:TVP7002

请帮我!!!

我正在设计一个使用DM8168与解码 器TVP7002的定制板
我可以通过  I2C控制TVP7002  
但是 ,在 query_dv_preset,No SOGOUT时,TVP7002无法检测视频模式。

我正在使用ezsdk ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00
这是我 的示意图,使用tvp7002e2e.ti.com/.../tvp7200_5F00_pcb.pdf</s>7200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您向DM81xx论坛提出此问题,因为我无法评论软件与TVP7002的交互。

    TVP7002需要完全按照其在模拟域中接收的格式进行配置,因此非常依赖于软件堆栈来确定和正确配置模式。

    我注意到您的示意图中有一件事... R60,R62和R86不应有75R电阻。 这些电阻器最终将信号幅值除以2,并向模拟视频源显示错误的阻抗。将这些电阻器更换为0r电阻器。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve。
    感谢您的回复!
    这是我的注册TVP7002的所有值。 我使用的是视频模式720p 3线

    注册名称:TVP7002_CHIP_REV 值:0x02
    注册名称:TVP7002_HPLL_fdbk_DIV_MSBs 值:0x67
    注册名称:TVP7002_HPLL_fdbk_DIV_LSBS 值:0x20
    注册名称:TVP7002_HPLL_CRTL 值:0xa0
    注册名称:TVP7002_HPLL_PHASE SEL 值:0x16
    注册名称:TVP7002_箝 位启动 值:0x32
    注册名称:TVP7002_箝 位_W 值:0x20
    注册名称:TVP7002_HSYNC_OUT值 :0x60
    注册名称:TVP7002_B_Fine增益 值:0x00
    注册名称:TVP7002_G_Fet_Gain 值:0x00
    注册名称:TVP7002_R_Fine增益 值:0x00
    注册名称:TVP7002_B_Fet_OFF_MSB 值:0x80
    注册名称:TVP7002_G_Fet_OFF_MSB 值:0x80
    注册名称:TVP7002_R_F罚 金_OFF_MSB 值:0x80
    注册名称:TVP7002_SYNC_CTL_1 值:0x58
    注册名称:TVP7002_HPLL_and_Camp_CTL 值:0x6a
    注册名称:TVP7002_SYNC_ON_G_THRS 值:0x5d
    注册名称:TVP7002_SYNC_STAINER_THRS 值:0x47
    注册名称:TVP7002_HPLL_PRE_COAST 值:0x00
    注册名称:TVP7002_HPLL_POST_COAST 值:0x00
    注册名称:TVP7002_SYNC_DETLE_STAT 值:0x6d
    注册名称:TVP7002_OUT格式化板 值:0x47
    注册名称:TVP7002_MISC_CTL_1 值:0x11
    注册名称:TVP7002_MISC_CTL_2 值:0x00
    注册名称:TVP7002_MISC_CTL_3 值:0x00
    注册名称:TVP7002_IN_MUX_SEL_1 值:0x00
    注册名称:TVP7002_in_MUX_SEL_2 值:0xc8
    注册名称:TVP7002_B_and_G_粗糙 增益 值:0x77
    注册名称:TVP7002_R_粗糙 增益 值:0x07
    注册名称:TVP7002_Fet_OFF_LSBS 值:0x00
    注册名称:TVP7002_B_粗糙 关闭 值:0x10
    注册名称:TVP7002_G_粗糙 关闭 值:0x10
    注册名称:TVP7002_R_粗糙 关闭 值:0x10
    注册名称:TVP7002_HSOUT_OUT_START 值:0x08
    注册名称:TVP7002_MISC_CTL_4 值:0x00
    注册名:TVP7002_B_DgtL_ALC_OUT _LSBS 值:0x00
    注册名:TVP7002_G_DgtL_ALC_OUT _LSBS 值:0xfb
    注册名称:TVP7002_R_DgtL_ALC_OUT LSBS 值:0xff
    注册名称:TVP7002_Auto_LVL_CTL_ENABLE 值:0x80
    注册名称:TVP7002_Dgtl_ALC_OUT MSBs 值:0x16
    注册名称:TVP7002_Auto_LVL_CTL_filter 值:0x53
    注册名:TVP7002_reserved 值:0x08
    注册名称:TVP7002_Fet_箝 位_CTL 值:0x07
    注册名称:TVP7002_PWR_CTL 值:0x00
    注册名称:TVP7002_ADC_Setup 值:0x50
    注册名称:TVP7002_粗糙_箝 位_CTL 值:0x00
    注册名称:TVP7002_SOG_箝 位 值:0x80
    注册名称:TVP7002_RGB_粗糙_箝 位_CTL 值:0x00
    注册名称:TVP7002_SOG_粗糙_箝 位_CTL 值:0x04
    注册名称:TVP7002_ALC_placement 值:0x5a
    注册名:TVP7002_reserved 值:0x18
    注册名:TVP7002_reserved 值:0x60
    注册名称:TVP7002_MVIS_Striper_W 值:0x03
    注册名称:TVP7002_VSYNC_ALGN 值:0x10
    注册名称:TVP7002_SYNC_Bypass 值:0x00
    注册名称:TVP7002_L_FRAL_STAT_LSBS 值:0x01
    注册名称:TVP7002_L_FRAME_STAT_MSB 值:0x20
    注册名称:TVP7002_CLK_L_STAT_LSBS 值:0x00
    注册名称:TVP7002_CLK_L_STAT_MSB 值:0x00
    注册名称:TVP7002_HSYNC_W 值:0x00
    注册名称:TVP7002_VSYNC_W 值:0x01
    注册名称:TVP7002_L_Length_TOL 值:0x03
    注册名:TVP7002_reserved 值:0x04
    注册名称:TVP7002_VIDEO_BWTH_CTL 值:0x01
    注册名称:TVP7002_avid_start_pixet_LSBS 值:0x47
    注册名称:TVP7002_avid_start_pixet_MSB 值:0x01
    注册名称:TVP7002_avid_stop_pixet_LSBS 值:0x4b
    注册名称:TVP7002_avid_stop_pixel) 值:0x06
    注册名称:TVP7002_VBLK_F_0_START_L_OFF 值:0x05
    注册名称:TVP7002_VBLK_F_1_START_L_OFF 值:0x00
    注册名称:TVP7002_VBLK_F_0_duration 值:0x1E
    注册名称:TVP7002_VBLK_F_1_DURATION 值:0x00
    注册名称:TVP7002_FBIT_F_0_START_L_OFF 值:0x00
    注册名称:TVP7002_FBIT_F_1_START_L_OFF 值:0x00
    注册名称:TVP7002_YUV_Y_G_COEF_LSBS 值:0xe3
    注册名称:TVP7002_YUW_Y_G_COEF_MSB 值:0x16
    注册名称:TVP7002_YUV_Y_B_COEF_LSBS 值:0x4f
    注册名称:TVP7002_YUV_Y_B_COEF_MSB 值:0x02
    注册名称:TVP7002_YUV_Y_R_COEF_LSBS 值:0xce
    注册名称:TVP7002_YUV_Y_R_COEF_MSBs 值:0x06
    注册名称:TVP7002_YUV_U_G_COEF_LSBS 值:0xab
    注册名称:TVP7002_YUV_U_G_COEF_MSB 值:0xf3
    注册名称:TVP7002_YUV_U_B_COEF_LSBS 值:0x00
    注册名称:TVP7002_YUV_U_B_COEF_MSB 值:0x10
    注册名称:TVP7002_YUV_U_R_COEF_LSBS 值:0x55
    注册名称:TVP7002_YUV_U_R_COEF_MSB 值:0xFC
    注册名称:TVP7002_YUV_G_COEF_LSBS 值:0x78
    注册名称:TVP7002_YUV_G_COEF_MSB 值:0xF1
    注册名称:TVP7002_YUV_B_COEF_LSBS 值:0x88
    注册名称:TVP7002_YUV_B_COEF_MSB 值:0xFE
    注册名称:TVP7002_YUV_R_COEF_LSBS 值:0x00
    注册名称:TVP7002_YUV_R_COEF_MSB 值:0x10

    在寄存器TVP7002_SYNC_CTL_1中,设置了值=0x58,位3和位4。 活动HSYNC源自所选SOG输入。 但是SOGOUT中没有信号输出。 TVP7002似乎无法正常工作,它处于断电状态
    http://imgur.com/a/lIQwB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此处的"TVP7002安装文件"检查您的配置。

    您如何确定设备处于断电状态? 您是否通过测量引脚70和71上的电压来检查PWDN和RESETB7002信号的状态?

    我还会在DM81xx论坛中提出问题,因为那里应该支持驱动程序。

    巴西,

    Steve