This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551-Q1:电阻器连接到VREFL端子

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616657/dac7551-q1-resistor-is-connected-to-the-vrefl-terminal

部件号:DAC7551-Q1

您好,

当电阻器连接到DAC7551-Q1的VREFL端子时,您需要检查VREFL (3)引脚的影响。

由于我们希望在代码="0"时输出约0.7V至输出电压
当VREFL (3)引脚和GND (6)之间插入并连接电阻器时,
是否存在损坏设备的可能性?

例如,在打开电源或正常操作期间,VREFL端子是否损坏?

※由于内部电阻准确度为±Ω 20 % ,
我了解不建议在VREFL端子和GND之间连接电阻器。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    我认为在VREFL处连接电阻器不会损坏设备,但这种情况从未经过测试。 如您所述,不建议使用此拓扑中的设备生成偏移,因为方程式1 (第12页)不能很好地查看数据表的图27。 该器件需要VREFL处的恒定电压,这可由您的方法产生,但如果存在系统级别限制,最好使用齐纳二极管或低成本分流器来产生此电压。

    如果我没有记错,您过去也曾提出过类似的问题,请告诉我们您的确切限制,以便我们为您提供正确的选择。 我们将能够以这种方式提供更好的支持。 如果您想保密地分享详细信息,我们可以通过邮件进行讨论。 如果您可以,您可以将我添加为朋友,我将通过私人消息共享我的电子邮件。 然后,我们可以将进一步的讨论切换为电子邮件。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam-san

    感谢您的友好响应。
    由于目前正在发生故障,由于执行内部分析,
    已确认设备内部的VREFL端子线已断开。
    (不清楚是否因老化压力而出现问题)

    如果有进一步的进展,我们将咨询您的个人电子邮件地址,
    但现在我们将首先进行调查。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain-san,

    请提供有关您的实验和分析的详细信息。 如果需要,我们可以通过邮件接收此邮件(您可以使用朋友请求选项通过私人邮件向我发送您的电子邮件ID)。 如果您有来自TI的指定FAE,请将其循环,以便我们可以通过正确的流程处理问题。

    此致,
    Uttam