This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:分流传感器和CAN 3 ISO ADC的放置位置具有相同的PSU

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617583/amc1306e25-where-to-place-the-shunt-sensor-and-can-3-iso-adcs-have-the-same-psu

部件号:AMC1306E25

您好,  

我正在制造一个3相降压转换器,我需要3相电流测量(每个相1个)和1个电压测量(输出电压)。  

在我当前的原理图中,我设置了它,以便电流测量值在开关和电感器之间。 我的长三角西格玛线一直存在问题。  它让我想到 ,开关节点处的大(至900V)电压摆动对良好的测量不会有好处。  

1)将3个电流测量值放置在电感器和输出电容器之间会因为具有稳定的CMV而导致电池损坏,对吗?  

2,3)我是否可以使用1个ISO电源来提供所有4个绝缘测量值? 3个电流和电压感应将具有相同的"ISO GND",即电容器的V+。  对于电压测量,我必须使用电阻分压梯中的第一个电阻器。 现在我有了从电阻分压梯中间形成的感应,在过去的经验中,这是更好的。 这是否有问题?

我知道如果我使用1个电源,我必须进行良好的去耦,也许每个ADC都有一些铁氧体床,以降低电源噪音。  

此致,  

Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marko:

    如果看不到您的原理图,并且假设三相电流都参考相同的点(即您上面提到的相同'ISO GND]),您可以为所有三个AMC1306E25设备使用一个电源。 为了使用相同的电源,电压测量也必须参考相同的接地。 您需要观察AMC1306E25的工作共模电压限制,该限制不超过AVDD - 2.1 V (参照AGND)(请参阅数据表7.10 部分中的VCM)。