This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:以菊花链方式连接多个ADC时的带宽限制

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617507/ads131a04-bandwidth-limitation-when-daisy-chaining-multiple-adcs

部件号:ADS131A04
在“线程: ADS131A02”中讨论的其他部件

关键问题是-如果我们以菊花链方式将3个ADS131芯片连接在一起并以最大128ksps的速度运行(在同步主接口模式或任何其他模式下),带宽是否有任何限制?  如果是,建议的解决方案是什么。

我们计划将2个ADS131A04和1个ADS131A02以菊花链方式连接在一起,总共有10个通道。  查看SPI总线计时要求和采样的数据量,我们关注带宽限制。  
根据我们的计算-  
最小SCLK周期= 2x 56ns = 102ns (同步主接口模式)
最大SCLK = 15.625 MHz
最大数据速率= 1.95 MB  
 
最大频率128KHz
所需带宽=(16位深度x 4通道)+16开销位)*2芯片+(16位深度*2通道)+16开销位)*128KHz = 3.25 MB  
 
所需带宽>最大数据速率
 
根据我们的计算,存在带宽限制。 我们还认为,从nDRDY到下一个nDRDY之间的时间不能提供足够的时间从3 ADS131芯片传输数据。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    欢迎参加e2e论坛! 正确的答案是,在处理ADS131A04和ADS131A02的数据检索时,您需要考虑所有通道数据和状态字节的开销。 在128kSPS数据速率下,您需要访问~ 7.8 us (DRDY输出之间的时间)中的所有数据通道,以保持系统的速度。 您的处理器是否有多个SPI外设? 您是否考虑过以并行模式而不是链模式使用设备?