This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:浮动差分测量,通道到通道电压限制?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617133/ads1115-floating-differential-measurement-channel-to-channel-voltage-limits

部件号:ADS1115
在“线程: ADS1114”中讨论的其他部件

大家好

我想使用ADS1115来执行浮动系统的两次差分测量。 该系统是一个光伏测试台,基本上是一个连接到带分流器和分压器的可变电阻器的PV电池,用于执行电流和电压测量。 它是一种演示工具,因此速度或高精度不是任何特别的问题。

图中的电阻值为示例。

光伏电池可以双向插入,因此测量值必须是差分的。 模拟输入保持与电路的连接。

我的问题是关于ADS1115的通道到通道电压限制,特别是内部MUX开关。 如图所示,虽然两个差动输入之间的电压保持在限值(1V)内,但两个差动输入对之间的电压可达30V。 这是否在MUX开关的限制范围内? 在数据表中,我只找到了信道到地面的限值,但测量的电路是浮动的,因此应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joannes,


    ADS1115不是设计用于接受浮动输入。 如果要进行与POST中显示的测量类似的测量,则AIN2处会出现较大的电压,这将大大大于AVDD+0.3V (ADS1114输入电压的绝对最大值)。

    使用ADS1115时,输入电压必须在AVDD+0.3V和GND-0.3V之间。 隔离或浮动输入可能无法提供正确的结果。


    吴若瑟