This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:在同一时间点获取100多个通道的电压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617259/ads8588s-acquire-the-voltage-about-more-than-100-channels-at-the-same-point-in-time

部件号:ADS8588S

大家好,

我的客户需要在同一时间获得大约100多个通道的电压。 他们希望芯片的数量尽可能少。 还有一些问题需要解决。

  1. ADS8588是否适合此应用?
  2. 我应该如何保证在不同芯片之间的相同时间点获得电压?

谢谢

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:
    是的,ADS8588S是同步采样ADC,非常适合此类同步采集应用。 解决方案要求是什么? 输入信号是什么?
    ADS8588S上的CONVSTA/B引脚可用于同时采样和启动整个八个通道的转换过程,两个引脚可以短接在一起,并且可以使用单个CONVST信号来控制所有输入通道的同步采样转换。 对于不同的芯片,确保具有完全相同的CONVSTA/B信号,包括相同的延迟。

    谢谢(敬上)
    戴尔