This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:布局说明

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617311/tvp5158-layout-clarifications

主题中讨论的其他部件:TVP5158

你(们)好

在SLEA073A TVP5158布局指南中引用了以下内容:

·VIN_X_P和VIN_X_N应作为差分线路并排布。 两个之间的间隙
迹线宽度应是迹线宽度的两到三倍
·保持75欧姆的CVBS视频输入跟踪阻抗。

我担心的是,根据我们的堆栈,要将VIN_x_P和VIN_x_N线路作为差分路由,使用75欧姆阻抗,我们必须以6 mil轨迹宽度和4 mil容差进行路由,这违反了引用的第一点。

请告诉 我是否 可以继续?

此致

Sushruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是保持阻抗尽可能接近75R。 但是,实现这一点并不重要,应根据您的特定布局约束进行调整。

    巴西,

    Steve