This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:技术帮助

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616136/dac38rf82-technical-help

部件号:DAC38RF82
我正在使用TI产品之一:DAC38RF82。 我需要您帮助配置设备以执行所需操作。
所需经费如下:
1. DAC与Kintex-7 FPGA接口。
2.需要在1Tx模式,12位DAC中使用DAC。
3. FPGA支持的最大线路速率为6.6 Gbps。
4,采样率应为1.5 GSPS。
您能否建议我按照上述要求配置DAC的最佳方式?
如果您需要更多详细信息,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny,

     您是否可以 使用实际输入数据,而不是IQ? 对于实际输入数据, 您只能使用1x或2x 内插因子。 在1X时 ,线速将为5.625Gbps。 2倍,即一半。 这将需要一个LMF = 413。 如果您需要IQ输入数据,则必须使用2个IQ对输入和24倍插值。 此情况下,LMF =243, 线路速率将为1.875Gbps。 除非您更改为其他设置,否则这些选项是唯一可用的选项。  

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您回复我的查询。
    以下是我的看法;如果我错了,请纠正我。
    通过8个通道使用12位IQ数据,线路速率将为5.625 Gbps。
    我认为,如果有方法在12位,8通道,6x插值IQ模式或具有实际输入模式的类似模式下操作设备,我的要求就会得到满足。
    我希望尽快运行设备,以便有效利用所有8个通道。
    如果我认为我的回答正确,您能否建议我使用适合的设备操作模式?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny,

    我无法在12位模式下使用您的数字。 如果使用双DAC 14位模式,则可以使用1个I/Q对,6个内部接口,并获得5.625Gbps的SerDes速率,输入数据速率为562.5MHz,DACCLK为3375MHz。 这对您有效吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的耐心帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。