This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:write_register_failed.(写入注册失败。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617089/tsw14j56evm-write_register_failed

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件: TSW38J84EVMDAC38J84

大家好,我正在尝试按照TSW38J84EVM和TSW14J56EVM用户手册中所述的测试设置进行操作。 我尝试执行我在上一篇文章中提到的所有步骤,我收到了下面显示的消息。 对我来说,写寄存器失败消息表示某些东西无法正常工作。 我认为没有发送任何数据。 我使用了频谱分析仪,但在1870MHz时看不到任何信息。 如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dillon,

    我们现在正在研究这一问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon,

    我认为问题在于,您的通道数需要按照用户指南4.3 4步骤3设置为2。 您当前的4通道设置将DAC3xJ82配置为LMF=421模式,通道速率为3.6864Gbps。 这与HSDC Pro中选择的模式不匹配,即LMF=222和7.3728Gbps。

    如果您将通道数设置为2,我相信DAC配置和HSDC Pro设置将匹配,并应按照用户指南进行操作。

    如果要使用4个通道,请选择 与当前设置匹配的DAC3XJ82_LMF_421。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复。 我已经解决了我最终使用DAC38j84时遇到的问题。 我实际遇到的主要问题实际上与电源有关,我使用的那个问题似乎可以正常工作,直到我单击"发送",然后主板电流限制为第二次。 我使用了更好的评级供应,并设法让测试正常运行。 感谢您的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,很好的听到它工作正常。