This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:DAC7311的最大输出电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617261/dac7311-maximum-output-current-of-dac7311

部件号:DAC7311

DAC7311的最大输出电流为多少mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,龙昌,

    感谢您的查询。 DAC的最大输出电流不是固定的,由两个参数决定:短路电流和最大功耗。 短路电流是硬限值,与任何其他参数无关。 但是,最大功耗还会根据代码设置DAC可提供多少电流的限制,远低于短路电流限制。 最大功耗随后取决于最大结温。 以下步骤显示了输出电流限制的计算:

    最高结温Tj-max = 150 oC
    考虑到没有散热器,环境热阻的结点为Rth-ja = 216.4 oC/W (请注意,如果不考虑PCB的散热特性,这是最糟糕的情况)

    应满足以下等式才能正常工作:

    TJ-max = PD-max * Rth-ja + Ta-max,其中Ta-max是应用的最高环境温度

    现在PD-max = PDQ-max +(AVDD - Vout )* Iout-max,其中PDQ-max是最大静态功耗,并在不同电源电压的数据表中给出

    请注意,输出电压随输出电压的增加而增加。 可以显示,对于电阻负载,在中间代码处将出现最大器件功耗。

    希望这能回答您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师