This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42设置问题?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617252/ads54j42-ads54j42-setup-question

部件号:ADS54J42

戴尔

我们正在考虑开发ADS54J42。
我们是第一次使用JESD204B。

我们将其设置如下。
采样使用276.48Mhz
带宽为120M。
SerDes使用四条线。
LMFS为4211。
无小数点。

ADS54J42的输入时钟和系统参考时钟值是多少?


我希望获得有关设置值的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    设备时钟将为276.48MHz。 Max SYSREF = device clk / k。在示例中,我正在发送,K = 32,因此 SYSREF的最大频率为8.64MHz。 但是,该值可以被任意整数除以,并且仍然有效,这使您可以使用速度慢得多的SYSREF时钟进行操作,这有助于消除此时钟引起的谐波。 一旦建立了JESD204B链路,SYSREF就可以被禁用,这是大多数用户所做的。 我附加了可用于设置的寄存器设置。 如果您转至TI网站上的JESD204B页面,您将会发现许多文章,应用手册,博客和视频,它们将帮助您 快速了解此标准。

    此致,

    Jim

      e2e.ti.com/.../ADS54J42_5F00_LMF_5F00_4211_5F00_reg_5F00_map.cfg