您好,
我的客户正在使用ADS1210。
他有问题。
它是A/D转换值在高温下的偏移。
输入差分电压(AINP-AINN)为0.193V。
如果是25度,则转换值为"4B4477h"。
在45度的情况下,转换值为"491B80h"。
这是一个很大的尊重。
首先,我想确认电路。
尤其是输入部件的电路。
客户使用偏置销。
此电路是否有问题?
此致,
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在使用ADS1210。
他有问题。
它是A/D转换值在高温下的偏移。
输入差分电压(AINP-AINN)为0.193V。
如果是25度,则转换值为"4B4477h"。
在45度的情况下,转换值为"491B80h"。
这是一个很大的尊重。
首先,我想确认电路。
尤其是输入部件的电路。
客户使用偏置销。
此电路是否有问题?
此致,
Shimizu
嗨,Shimizu,
您是否可以共享应用的实际输入电压? 此外,您能否 发送 命令寄存器设置? 输入被配置为伪差,其中AINN输入固定在VBIAS的1/2处。 对于 5V AVDD和1.65V的AINN输入,VBIAS大约为3.3V。 AINP不能低于GND,因此最低实际输入电压为-3.3V,其中AINP等于0V。 所以暂时我会假设输入是+/- 3.3V。
如所示,电路存在两个潜在问题。 一个是 输入端使用10k电阻器和1uF电容的模拟稳定时间。 第二个是电阻器偏移。 您需要稳定的输入电压,并且电阻分频器必须保持平衡。 要使此电路正常工作 ,必须使用低漂移精密电阻器。
另一种可能的连接(取决于参考的驱动能力)是使用参考而不是VBIAS。 您可以将2.5V参考电压直接连接到AINN输入。 AINP分压器也将连接到2.5V参考电压。 其优点是偏倚更稳定,组件更少。
此致,
Bob B
嗨,Shimizu,
感谢您提供信息。 与ADS1210的10k电阻器和实际输入阻抗有关的潜在问题。 使用最大增益时,输入 阻抗显著降低到大约250k欧姆。 如果电阻器不匹配,可能会产生明显的偏移错误。 此外,由于输入电阻器上的压降 相对于输入阻抗,可能会出现错误。 我从配置中看到伪系统校准已完成。 在这种情况下,执行系统偏移校准(0V输入), 然后执行自增益校准。 这只发生一次,并且在将配置写入MD位时发生。 根据您从初始接线柱中给出的代码,电压计算为:25 °C时182.51mV,45°C时177.27。 在这两种情况下,输出代码都不匹配193mV输入。
我认为结果可能有几个问题。 第一种是系统偏移未正确计算。 发出伪系统校准后,AINP输入必须为0V。 要 正确计算偏移,必须应用0V输入。 这应纠正任何初始电阻差异。
在初始精确度和温度稳定性方面,参考也可能存在问题。 这将显示为增益错误。 您能否告诉我使用什么来生成参考? 如果温度过高,参考的输出 会略微增加,代码将会降低,因为单个代码的电压表示将会改变。 参考电压是否已在25°C和45°C下测量?
正如我在上一篇文章中所说的,另一个潜在问题是偏置电路中使用的电阻器的初始精确度和温度稳定性。 此外,电阻器相对于输入阻抗的值也可能是一个因素。 您能否为我提供有关偏置电路中用于10k欧姆电阻器的电阻器的具体详细信息? 是否尝试过较小的电阻值以查看这是否会产生差异?
使用偏置电路是否重要? 是否会施加负电压? 应用到输入的预期输入电压范围是多少?
此致,
Bob B