This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8803:参考电压和输出电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616897/dac8803-vref-and-output-current

部件号:DAC8803
主题中讨论的其他部件:DAC7811

我对Vref和输出电流的极性感到困惑。 如果我想要同时具有正电流和负电流输出,这是否意味着我需要在正电压和负电压之间切换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ya Li,
    欢迎参加e2e论坛!

    此MDAC器件通常与外部运算放大器一起使用,作为互阻抗放大器,将输出电流转换为电压。 有一个内部反馈电阻器作为支持此配置的反馈路径。 也就是说,如果您希望设备输出正负电流,参考电压也必须在正负之间变化。 您能否分享您的应用程序的其他详细信息以及您计划如何使用此当前输出? 可能有更适合您需求的设备。

    此致,
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    感谢您的快速回复!

    我正在构建刺激电路,用于刺激多电极阵列。 电路需要将刺激电流传递到电极。 由于板大小有限制,我需要一个具有高信道数的电流输出DAC。 输出电流为100uA,可以是正电流和负电流。

    我研究了几个TI DAC,8803似乎是我的最佳选择。 你还有其他建议吗?

    最佳,

    Veronica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veronica,

    此设备的当前输出不应用于直接驱动负载。 它应使用互阻抗放大器进行缓冲。 我建议您考虑设计一个带外部放大器的电流源/接收器。 由于您需要同时进行电源和接收,您可能需要研究具有此功能的Howland电流泵(如下所示)。 注意U2如何将DAC的输出电流转换为电压。 对于电源和汇电功能,进入电流泵的电压需要为双极。 在如此低的电流下,要实现精确操作,可能会遇到一些设计难题。 需要高精度运算放大器和精密电阻器。 请参阅DAC7811数据表和链接的应用报告。

    摘自DAC7811数据表(8.1 5可编程电流源电路):

    DAC7811数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/sbas337d/sbas337d.pdf

    Howland电流泵综合研究:

    http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

    此致,

    Garrett