This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150检测摄像机是否可以访问

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617120/tvp5150am1-tvp5150-detects-camera-access

部件号:TVP5150AM1
主题中讨论的其它部件:TVP5150

TVP5150通过读取88H寄存器的第四位来检测摄像机访问,0表示接收的视频流,1表示未接收视频流。
但在我们的实际检查过程中,我们会发现:
1.,访问摄像机,开始几次读取寄存器,结果为1 (不是访问权限),然后读取值为0 (访问权限)。 此状态记录是否存在延迟?
2.没有访问摄像机的权限时,读取寄存器值,有时读取0的结果(不是访问权限)
总之,只需读取寄存器值即可进行判断,有时结果与实际访问摄像机的结果不一致,导致我们检测到错误,

您能给我同样 的建议 来检测摄像机访问吗?谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4位不指示锁定状态,它指示自上次读取寄存器以来锁定是否丢失。

    当前锁定状态以位1,2和3表示

    尝试使用位1,2和32 (全部= 1)作为您的标志来指示当前状态。

    位4是一个粘滞位,当瞬间检测到锁定中的丢失时,该位被设置为1,并保持在1,直到读取寄存器88h为止。 在读取寄存器88h时,此'粘型'位被设置回0。 此位可由非常短的同步损耗设置,而同步损耗又可能由嘈杂的信号或视频信号中的其他小故障引起。

    巴西,

    Steve