This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS7952:如何编写有关ADS7952的驱动程序?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616945/ccs-ads7952-how-to-write-the-driver-about-ads7952

部件号:ADS7952

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI工程师

我将在我的项目中使用ADS7952。 我以前从未使用过ADS7952。 我希望TI工程师能够为我提供有关ADS7952的C驱动程序代码示例。 它可以帮助我为我的项目设计ADS7952驱动程序。

谢谢,此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinyu:

    我们没有ADS7952的代码示例可供分享,但我很乐意帮助您开始使用您自己的程序。

    首先,ADS7952中的图2是您需要确保遵循的时序图。

    其次,由于这是一个12通道设备,您有三种不同的操作模式:

    • 手动模式:要选择的下一个通道在每个帧中编程。
    • 自动1模式:设备按顺序扫描预编程的信道。
    • Auto-2模式:设备按顺序从CH0扫描至预设信道。

    根据您将要使用的操作模式,数据表中提供了流程图,以说明从高级层面所需的编程。

    • 图50为手动模式
    • 图51 (Auto-1模式)
    • 图53 (Auto-2模式)

    我希望这有助于您开始您的计划。 如有任何后续问题,请联系我们。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek