This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332电源和编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, OPA211, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616890/ads8332-power-supply-and-programming

主题中讨论的其他部件:ADS8332REF5040OPA211OPA350

您好,

我有一个关于ADS8332评估板电源的问题。

在用户指南中,它说明需要一个+/-10V电源来为 OPA211, REF5040和TL750L05 +5V稳压器供电。

我想知道这是否是基本原型设计和入门所必需的。 是否可以绕过运算放大器并使用外部电压基准来暂时通过? 如果我确实需要电源,您建议使用哪种型号的电源,以及我应该设置什么当前设置?

谢谢

下面是指向用户指南的链接。 有关电源的部分是第5页 :www.ti.com/.../sbau176a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchell:

    是的,需要使用+/-10V的外部电源为运算放大器,基准和TL750L05 (将为ADS8332供电)供电。

    我在实验室中使用的电源是Keysight E3631A (三路输出直流电源)。 使用此电源,您可以设置+10V和-10V导轨。 另外,将每个导轨的电流限制设置为100mA应该足够。  

    这些电源要求可以通过各种不同的型号来满足。

    ADS8332评估板的新版本已发布。 此新版本完全使用USB电源运行,并采用了GUI,便于数据采集和评估。 http://www.ti.com/tool/ads8332evmv2-pdk

    如果您有任何后续问题,请告知我。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。 我有一个跟进问题。

    很遗憾,我在大约一周内无法使用+/-10V电源。
    如果使用外部参考电压5V并绕过OP211和OP350,是否可以避免使用+/-10V电源?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchell:

    如果您无法提供+/- 10V,则需要能够为ADS8332 VA提供5V,为ADS8332 VBD提供5V,为REF+提供4.096V (最大)。

    绕过OPA211将使其在ADS8332的MUXOUT和ADCIN之间不再存在缓冲区。 这将导致您看到性能下降。 有关驾驶SAR的更多信息,我们发布了 链接在此处的新视频系列。

    绕过OPA350将使其不再存在缓冲引用。 当ADC从参考电容器中获取电流时,这将导致参考电压水平增加。

    总之,可以在没有+/-10V电源的情况下运行此EVM,但您将无法看到全部性能,因为它需要您绕过关键组件。

    如果电源不能正常工作,新版本 的ADS8332评估板 将完全通过USB运行。

    谢谢!

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。