This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:引脚

Guru**** 2930970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616714/dac7760-pins

部件号:DAC7760

我只使用电压输出,不会使用电流输出。

通信将通过SPI执行。

引脚连接 类似于SBAU229。 增压保持未连接状态。 警报连接到Launchpad的GPIO。

  未使用IOUT和ISET-R时如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    如果您不打算使用当前模式,则可以保持这些引脚未连接。 我可以询问更多有关申请的信息吗?

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    0-10V或+/-10V电压将输出至PLC,并且不需要电流。

    我以前发布过应用程序,但由于  准备工作很多,应用程序尚未实施。 您可以查看我们的帖子。 如果您有任何疑问,请询问我。