This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:用于将ADS5263与kintex KC705 FPGA板连接的连接器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616727/ads5263evm-connector-for-connecting-ads5263-with-kintex-kc705-fpga-board

部件号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5263

您好,

是否有任何连接器可 用于通过FMC连接器将ADS5263与kintex KC705 FPGA板连接?

此致,

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    您的帖子已分配,您将很快收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    FMC-ADC适配器是一个选项,但您必须通过检查其设计文件/原理图来验证ADS5263的关键线路是否映射在其上。

    此致,

    奥卢