This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:FPGA核心设置和EVM编程

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMX2582, ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616056/adc32rf45evm-fpga-core-setting-and-evm-programming

部件号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他部件:ADC32RF45LMX2582TSW14J10EVM

我正在尝试将ADC32RF45 EVM与ZC706板连接。 我已为GUI LMFS=4421中的ADC设置了以下参数,Deimation = 20,内部时钟LMX2582时钟到ADC,采样频率= 2457.6MHz,K-1=15。 在FPGA端,我的参数为F= 2,K=16,线速= 2.4576Gbps和参考时钟= 122.8MHz。 但我的核心不是获取数据。 另外,在板载上,我观察到只有PLL2LOcked LED亮起,而LMKlocked LED未亮起。 请指导我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashyap,

    附件是ADC32RF45EVM使用TI的TSW14J10EVM插入器板连接到ZC706的两个示例。 我不确定您是否在使用此第三板,但它允许用户在多个不同的Xilinx FPGA开发板(包括ZC706)上运行我们的HSDC Pro GUI。 如果您不使用此插入器板,Xilinx网站上提供了一些示例源代码和文档。 有关这方面的信息可在所附文件中找到。  

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Xilinx-example-firmware.docxe2e.ti.com/.../4274.JESD204_5F00_TI_5F00_reference_5F00_design.pdfe2e.ti.com/.../ZC706-ADC32RF45-82820-Setup.pptx</s>8.282万

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您将ADC32RF45 EVM与它附带的SPI GUI以及SPI GUI附带的配置文件一起使用,则可能会反转同步信号。   在ADC的配置文件中有一行需要编辑:

    0x0058 0x20    //同步极性在hsdcpro.ini反转同步时反转

    我们的HSDCPro的ini文件中有一个反转同步极性的行, 由于在EVM发布时,该ini文件有许多副本,因此我们颠倒了EVM配置文件中同步的极性,以匹配HSDCPro预期看到的内容。   您的FPGA开发平台代码可能不希望看到反向同步,因此EVM也不应输出反向同步。     您可能会看到连续的K 28.5 代码流,因为FPGA在EVM等待切换同步时将ADC保持在同步状态。   

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的指导,我获得了参考设计。 但我没有插入器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashyap,

    如果您要一起测试这些板并使用HSDC Pro GUI,则需要购买TSW14J10EVM。 如果要使用Xilinx提供的示例代码,则应该能够直接插入FMC,并使用Vivado和Chipscope查看结果。

    此致,

    Jim