This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:ADS5562默认寄存器值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616539/ads5562evm-ads5562-default-register-values

部件号:ADS5562EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5562

您好,

我目前正在对ADS5562寄存器进行重新编程,但ADC上没有miso (SDO)引脚。 数据表列出了不同的可访问寄存器以及要写入它们的内容,但没有复位的默认值? 是否有人知道这些价值观是什么? 谢谢你。


此致,

Ron先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在其他大约在ADS5562生成的器件上,重置后的默认SPI寄存器值 均为零,尽管我已要求设计团队确认此声明也适用于ADS5562。

    注意:设计团队已确认所有寄存器在重置后的默认值为0。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Richard -非常感谢。