This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560内衬输出电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616376/dac8560-liner-output-voltage

主题:DXP中讨论的其他部件

亲爱的好友:

请检查我的SCH文件吗? 和MET输出衬套电压错误。

或者告诉我如何控制DIN/SCLK/同步波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    您是否有主板REV D用户指南? 或链接地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    感谢您的查询。 我正在查看您的示意图。 同时,请在下面找到MMB0 Rev D示意图的链接:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/mmbx%20sch/MMB0_Sch_RevD.PDF

    此致,

    Uttam Sahu

    精密DAC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Uttam:

    感谢您的支持!

    您是否有MMB0用户指南,以便开始测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的学习是否有MMB0用户指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我们没有MMB0用户指南。

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    请在下面找到我对您的示意图的意见:

    1.我认为您不需要Q10来处理/sync信号。 您可以直接从UC控制引脚
    2.请使用1uF和0.1uF进行去耦,而不是100pF
    3.不需要R8,因为输出放大器本身具有反馈电阻。 但是,如果您希望将其保留为一个选项以获得略大于1的增益,则可以保留它
    4.从体系结构的角度看,DAC输出的PI控制器看起来很好。 但是,您需要对其进行模拟,以便根据所需的沉降行为正确设置电阻器和电容器值
    5.当您感应到感应电阻R82的压降时,电阻器R82可能非常接近地,因此运算放大器可能不会在线性区域中工作。 有关正确的电源配置,请参阅以下TI设计:

    www.ti.com/.../tidu040b.pdf

    6.一般情况下,尽量避免在运算放大器电路中使用Meg Ohm电阻器。 由于偏置电流,它们可能是热噪声和偏移误差的主要原因
    7.您可以使用DXP软件和MMB0主板从DAC生成设置点以供测试。 我假设您将使用另一个控制器来控制实际系统

    希望这能回答您的问题。 如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致,
    Uttam