请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:AFE4300嘿,
我在浏览评估模块的原理图时注意到,使用INA (U5)时,直流偏压(~1.7V)被添加到信号中。 我假设这样做是为了在准确测量10欧姆以下阻抗的情况下将信号达到ADC输入范围内的范围。 但是,当绕过INA时,不会添加此类偏置。 我想知道为什么会这样。
如果没有INA,是否可以假定该设备在极低阻抗条件下可靠性较低? 我真的想在开始修补之前更好地了解评估模块。
谢谢你