This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0765万:称重器的称重传感器要求。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616505/tida-00765-load-cell-requirement-for-making-weight-measurement-device

部件号:Tida-0.0765万

如果有兴趣在15 kg 范围Sub-100nVpp噪声前端参考设计 链接上使用1g分辨率(www.ti.com/.../TIDA-0.0765万 我是否可以使用范围为0到5 kgf的任何测压元件。 油 墨中显示的一个。(www.amazon.in/.../B006W2IDUO (Mouser/Digi-键/箭头)

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    感谢您对TI Design TIDA-0.0765万的关注。  很遗憾,我无法为 您提供可在此设计中使用的特定称重传感器的链接或零件号。  TI设计使用模拟电阻桥进行分析,并将现有的食品处理器修改为使用TI设计电路进行数据收集,以实现1g的分辨率。  至于您提供的链接,没有有关称重传感器灵敏度的信息。  基于其他类似的单点负载单元,我猜它是1mV/V,但这只是一个猜测。  可以通过多种方式实现设计。  可以并行使用3个单点称重传感器,一端用螺栓固定在基座上,一个支脚(如橡胶支脚,螺栓穿过中间)连接到称重传感器的另一端。  如果称重传感器的长度为80 mm ,则底板对于3个称重传感器来说会相当大。  通常会为特定目的开发测压元件或测压元件组合(应变仪),而不是为食品加工机使用通用测压元件。

    无论选择哪种测压元件,灵敏度和规格都可能与TI设计中使用的不同。  最好始终按照设计指南中的计算来验证正在使用的称重传感器的预期结果。

    此致,

    Bob B