This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:仅8位有源输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616554/ads124s08-only-8-bits-of-active-output

部件号:ADS124S08

我运行ADS124S08并提供合理的转换数据。 我已将它设置为每次 转换时都提供状态和CRC字节。 我正在使用数据表的9.5 .4.1 中所述的Read Data Direct读取数据。

根据数据表,字节顺序如下:

状态,数据1,数据2,数据3,CRC

MSB率先推出。

从观察中可以看出,Data 3字节是最大的有效字节。 其中<status>,0x00,0x00,0x33,<CRc>约为1V,内部  参考电压为2.5V

我的问题是,无论通道或输入电压如何,数据1和数据2字节总是0x00。 CRC检查以确认ADS124S08确实发送了0。

是否存在可能导致此问题的配置? 我在数据表中没有看到任何内容。

随附的图像显示了ADS124S08在具有不同输入电压的所有通道中循环时的时钟和数据。 时钟 看起来有点凌乱,因为探针没有接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    欢迎参加论坛!  我相信您是在误解数据。  状态后面的字节是MSB。  LSB大约为0x33,很可能只是噪音。   您使用的寄存器设置是什么?  您的意见是什么?  您是否有 注册写入的示例示例示例示例?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    感谢您的快速响应!

    我附上了一个PPT,其中包含显示配置顺序和转换数据的示波器捕获。 转换数据的ADS1x4S0x_Calculator结果叠加在一起,显示明显的反向字节顺序和正确的CRC。

    在捕获和布置这些数据的过程中,我注意到转换结果实际上是四舍五入为8位,而不仅仅是被截断为8位。

    请看一下,让我知道您的想法。

    e2e.ti.com/.../ADS124S08_5F00_data_5F00_capture_5F00_17.0808万_5F00_1509.pptx</s>1509.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我强烈建议您不要写信给OFC或FSC注册机构,因为这会让您陷入许多奇怪的问题。  您所做的是将0x40写入FSCAL0,将0x00写入FSCAL2,这是不正确的,并且是反向的。  我认为,如果您修复了此问题,您的数据将看起来正确。

    此致,

    Bob B